DOCA0098RU-09

Рекомендации по конфигурированию функций безопасности

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по конфигурированию функций безопасности вашего устройства.
  • Не добавляйте пользователей, кроме тех, которым требуется доступ, и оценивайте требования своей системы перед предоставлением пользователям доступа к наиболее важными страницам, например, к Управлению межсетевым экраном или Настройкам устройства.
  • Ограничьте число IP-адресов, которые имеют доступ к Com’X.
  • Не используйте сертификаты SHA1.

Рекомендуемые практики для незащищенных протоколов

Осторожно
Потенциальная угроза доступности, целостности и конфиденциальности системы
  • Измените пароли по умолчанию для предотвращения несанкционированного доступа к параметрам устройства и его данным.
  • Насколько возможно, отключите неиспользуемые порты/службы и учетные записи по умолчанию для максимального сокращения возможных путей для осуществления атак.
  • Размещайте сетевые устройства за несколькими уровнями киберзащиты (такими как межсетевые экраны, сегментация сети, средства обнаружения вторжений в сети и защиты от них).
  • Используйте рекомендуемые лучшие практики обеспечения кибербезопасности (например, ограничение полномочий, распределение обязанностей) с целью предотвращения несанкционированного раскрытия, утраты или изменения данных и журналов, прерывания работы служб или нецелевого использования оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: В таблице ниже перечислены риски и рекомендуемые практики для незащищенных протоколов. Настоятельно рекомендуется следовать данным рекомендациям.
Незащищенные протоколы Риски Рекомендуемые практики
SMTP
  • Угроза вредоносного ПО.

  • Несанкционированный доступ к данным.

  • Угроза утечки данных.

  • Содержимое сообщений электронной почты передается открытым текстом.

Для публикации:

  • Для публикации используйте протокол SMTP с включенной защитой SSL/TLS или SMART TLS.  

HTTP
  • Межсайтовое выполнение сценариев.

  • Вмешательство в процедуры аутентификации и управление сеансом.

  • Подделка межсайтовых запросов.

  • Несанкционированное извлечение и изменение данных.

Для конфигурирования сети:

  • Отключите HTTP.

  • Выберите протокол HTTPS для сетевых подключений.

Для публикации:

  • Не выбирайте HTTP.

  • Выберите HTTPS с аутентификацией.

FTP
  • Атака FTP методом подбора ключа.

  • Анализ пакетов.

  • Спуфинг-атака.

  • Учетные данные пользователя могут быть скомпрометированы, так как передача данных при авторизации выполняется открытым текстом.

Для публикации:

  • Не используйте FTP.

  • Для публикации выберите либо протокол HTTPS с авторизацией, либо SMTP с включенной защитой SSL/TLS или SMART TLS.

Modbus TCP/IP
  • Перехват сообщений.

  • Захват информации.

  • Выполнение произвольных команд.

  • Несанкционированные пользователи могут собирать и (или) вносить изменения в конфигурацию устройств.

Для связи с устройствами Modbus:

  • Ограничьте доступ к средствами связи Modbus с помощью функции фильтра Modbus TCP/IP.

  • Отключите порты Modbus для каждого неиспользуемого сетевого интерфейса. 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?