DOCA0098RU-09

Управление межсетевым экраном

Управление межсетевым экраном позволяет выполнять конфигурирование доступа к сети.

Вы можете конфигурировать следующие элементы:

  • Включать или выключать порты.
  • Настраивать номера портов для интерфейсов (Eth1, Eth2, WiFi, GPRS/3G), за исключением указанного в Параметрах порта.
  • Включать доступ к сети вышестоящих устройств.
  • Включать политику блокировки учетной записи.

Выключение неиспользуемых портов (что определяется параметрами сети на стр. Настройки > Общие настройки > Настройки сети) позволяет предотвратить несанкционированный доступ.

** Параметры порта по умолчанию см. в разделе «Параметры порта»

Разрешить доступ к сети выше

Данная функция позволяет нижестоящим устройствам получать доступ к серверам (например, DNS, SNTP и SMTP) вышестоящей сети.

Доступ к сети выше по умолчанию выключен. Рекомендуется оставить данную функцию выключенной, если только она не требуется для публикации данных или отправки сообщений о событиях от нижестоящих клиентов.

** Параметры порта

Политика блокировки учетной записи

Функция блокировки учетной записи позволяет заблокировать учетную запись пользователя при превышении заданного числа неудачных попыток авторизации за определенный период времени. Можно настроить следующее:

  • Включить блокировку учетной записи - политика блокировки учетной записи включена по умолчанию. Выберите Нет, чтобы отключить данную функцию. Рекомендуется оставить функцию блокировки учетной записи включенной, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

  • Сбросить счетчик блокировки учетной записи (количество попыток) - определяет количество неудачных попыток авторизации до блокировки учетной записи пользователя. Значение по умолчанию – 10 попыток.

  • Продолжительность блокировки учетной записи (минут) - определяет продолжительность блокировки учетной записи пользователя. Значение по умолчанию – 15 минут.

Выключение политики блокировки учетной записи

Примечание: Рекомендуется оставить функцию блокировки учетной записи включенной, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?