DOCA0098RU-09

HTTPS-соединение

Соединение с веб-сервером Com'X по умолчанию осуществляется по протоколу HTTPS.

Com’X имеет самостоятельно сгенерированный сертификат безопасности. Следовательно, при подключении к интерфейсу Com'X отображается сообщение о безопасности. Перед принятием убедитесь, что связь с Com'X установлена.

Переадресация HTTPS включена по умолчанию. Для обеспечения безопасной связи между ПК и Com’X рекомендуется оставить эту настройку включенной.

Прокси-сервер HTTPS поддерживается на стр. Настройки > Общие настройки. Адрес и номер порта прокси-сервера предоставляются администратором сети. Либо вы можете посмотреть эти значения в «Настройках сети Интернет» ПК, подключенного к локальной сети.

** To install a new certificate, see Uploading a New Certificate. See Configuring Proxy Settings
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?