DOCA0098RU-09

Управление пользователями

Управление пользователями позволяет создавать группы пользователей с конфигурируемыми разрешениями для функций Com'X. Доступ к функциям может быть ограничен путем назначения отдельных пользователей группам.

По умолчанию есть две группы пользователей: 

  • администратор: права на изменение всех функций; изменение данной группы невозможно;

  • гость: права на просмотр выбранных функций. Только администратор может изменять данную группу.

Только администратор может добавлять, изменять или удалять пользователей и группы.

** See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?