DOCA0098RU-09

Настройки группы

По умолчанию есть две группы пользователей: «администратор» и «гость». Вы можете создать дополнительные группы, например, «Проектирование», «Эксплуатация» или «Техобслуживание».

Разрешениями группы являются:

  • Просмотр: группа имеет разрешение только для чтения выбранной функции.
  • Изменение: группа имеет разрешения для чтения или записи выбранной функции. Просмотр должен также быть выбран, чтобы отображать функции при просмотре через веб-интерфейс.

В нижеприведенной таблице описываются разрешения для каждой группы.

Группа Настройки
администратор

Изменение для всех функций.

Вы не можете изменять разрешения для группы администратор.

гость

Просмотр для выбранных функций.

Только администратор может изменять пароль и разрешения для группы «гость».

Определяется пользователем Доступ по умолчанию для новой группы включает просмотр всех характеристик. Администратор должен назначать разрешения.

Интерфейс настроек группы

Ниже приведен интерфейс для добавления, изменения или удаления группы.

  1. Группа: Список групп пользователей

  2. Тайм-аут неактивности сеанса: Период неактивности (в минутах), по истечении которого пользователь выходит из системы. Допустимый диапазон составляет 15–240. По умолчанию: 15

  3. Древовидное меню функций: Список функций Com'X, для которых вы можете установить разрешения

  4. Разрешения: Определяет уровень доступа пользователей к каждой функции: изменение, просмотр или нет доступа

** (см. «Создание группы»).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?