DOCA0098RU-09

Устранение неисправностей счетчика

Предлагает ряд советов по устранению неисправностей измерительных устройств.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Устранение неисправностей цифровых входов

Данная таблица описывает, как разрешить проблемы с цифровыми входами.

Проблема Возможное решение
Не принимается импульс. Индикатор цифрового входа не мигает. Закоротите входные клеммы между клеммой и источником питания 12 В коротким куском провода, чтобы проверить, что индикатор работает. Если индикатор входа загорается при закорачивании входных клемм, вероятно, имеется проблема со счетчиком и (или) электропроводкой к счетчику.

Убедитесь, что счетчик импульсного выхода подсоединено к клемме цифрового входа и источнику питания 12 В.

См. Руководство по установке для схем электропроводки.

Убедитесь, что устройство импульсного выхода работает.
Не принимается импульс. Индикатор цифрового входа мигает. Проверьте номер цифрового входа, к которому подсоединен счетчик импульсов.

Устранение неисправностей аналоговых входов

В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с аналоговыми входами.

Проблема Возможное решение
Невозможно считать аналоговое значение.

Убедитесь, что датчик аналогового входа подсоединен к надлежащим клеммам.

См. Руководство по установке для схем электропроводки.

На веб-странице настройки конфигурации убедитесь, что номер аналогового входа установлен на правильный тип датчика: RTD, 0–10 В или 4–20 мА.

Возможные ошибки регистрации данных

В таблице ниже перечислены возможные ошибки регистрации данных в журнале данных.

Код ошибки Описание
0 Ошибок не обнаружено
19 В интервале регистрации данных отсутствуют действительные значения. Скорее всего, это вызвано ошибками связи с устройством.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?