DOCA0098RU-09

Устранение неисправностей сети

Ниже приведен ряд советов по устранению неисправностей сети.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Устранение неисправностей Ethernet

В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с Ethernet.

Проблема Возможное решение
Индикаторы Ethernet не мигают. Убедитесь, что кабели локальной сети Ethernet не отсоединены.
Невозможен доступ к устройствам Modbus ниже шлюза последовательной линии Modbus TCP/Modbus. Проверьте IP-адрес шлюза. Если данные экспортируются через GPRS/3G, убедитесь, что шлюз находится в той же подсети Ethernet, что и Com’X.

Устранение неисправностей GPRS/3G

В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с GPRS/3G.

Проблема Возможное решение
Модем не обнаружен. Индикатор модема не мигает. Выключите Com’X. Повторно установите модем и включите Com’X.
Модему не удается подключиться к сети. Убедитесь, что настройки, например, APN, правильные.
Индикатор GPRS, вставленный на передней панели, периодически включается и выключается. Убедитесь в правильности настроек протокола в Общие настройки > Публикация.

Устранение неисправностей Wi-Fi

В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с Wi-Fi.

Проблема Возможное решение
USB-ключ Wi-Fi не обнаружен. Индикатор ключа USB не мигает. Выключите Com’X. Повторно установите ключ Wi-Fi и включите Com’X.
USB-ключ Wi-Fi невозможно подключить к сети. Убедитесь, что настройки, такие как имя сети SSID и ключ WPA2, правильные.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?