DOCA0098RU-09

Меры предосторожности

Монтаж, кабельные подключения, испытания и обслуживание должны производиться в соответствии со всеми местными и государственными требованиями в отношении электрических работ.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
  • Выключите подачу питания к данному устройству и к оборудованию, в которое оно установлен, перед работой на устройстве или оборудовании.
  • Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Если не указано иное, следует рассматривать линии связи и кабельное подключение ввода-вывода к нескольким устройствам как опасное для жизни.
  • Не допускайте превышения верхних пределов параметров устройства.
  • Перед подключением питания к этому оборудованию установите на место все устройства, дверцы и крышки.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
Нецелевое использование оборудования
  • Не используйте программное обеспечение в ответственных системах управления или защиты, где безопасность людей или имущества зависит от функционирования управляющего ПО.
  • Не используйте программное обеспечение для управления критичными к времени функциями, поскольку из-за задержек связи время инициализации управляющего действия и время его фактического выполнения могут отличаться.
  • Не используйте программное обеспечение для управления удаленным оборудованием без организации защищенного уровня доступа к нему и без включения объекта состояния для предоставления обратной связи о состоянии управляющего действия.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Осторожно
Неточные результаты данных
  • Избегайте неправильной настройки конфигурации программного обеспечения, так как это может привести к неточным отчетам и (или) результатам данных.
  • Не основывайте ваши действия по ремонту или обслуживанию только на сообщениях и информации, отображаемых программным обеспечением.
  • Не полагайтесь только на данные, отображаемые в отчетах программного обеспечения, чтобы определить, правильно ли функционирует система и отвечает ли она всем действующим стандартам и требованиям.
  • Не заменяйте данными, отображаемыми в программном обеспечении, наработанный опыт на рабочем месте или в обслуживании оборудования.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме, повреждению оборудования или безвозвратной потере данных.
Осторожно
Потенциальная угроза доступности, целостности и конфиденциальности системы
  • Измените пароли по умолчанию для предотвращения несанкционированного доступа к параметрам устройства и его данным.
  • Насколько возможно, отключите неиспользуемые порты/службы и учетные записи по умолчанию для максимального сокращения возможных путей для осуществления атак.
  • Размещайте сетевые устройства за несколькими уровнями киберзащиты (такими как межсетевые экраны, сегментация сети, средства обнаружения вторжений в сети и защиты от них).
  • Используйте рекомендуемые лучшие практики обеспечения кибербезопасности (например, ограничение полномочий, распределение обязанностей) с целью предотвращения несанкционированного раскрытия, утраты или изменения данных и журналов, прерывания работы служб или нецелевого использования оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?