DOCA0098RU-09

Доступ через режим точки доступа Wi-Fi

Вы можете получить доступ к интерфейсу пользователя энергетического сервера с помощью режима точки доступа Wi-Fi и в операционных системах, отличных от Windows 7/Vista.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Непреднамеренное включение оборудования
Не закрывайте дверцу металлического корпуса при использовании USB-ключа Wi‑Fi.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Подсоедините USB-ключ Wi-Fi к порту USB энергетического сервера.
  2. Нажмите кнопку Wi-Fi на энергетическом сервере.

    Загорится зеленый светодиод кнопки Wi-Fi.

  3. На локальном компьютере подключитесь к беспроводной сети энергетического сервера, используя окно Конфигурация беспроводной сети Windows.
  4. Откройте браузер.
  5. Введите [10.25.2.1] в поле адреса и нажмите Ввод.

    Протокол HTTPS разрешен по умолчанию в конфигурации энергетического сервера. Энергетический сервер имеет автоматически подписанный сертификат безопасности. Поэтому при подключении к интерфейсу энергетического сервера отображается сообщение о безопасности. Перед принятием убедитесь, что связь с энергетическим сервером установлена.

  6. Введите имя пользователя (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: admin).

    Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

  7. Нажмите ОК.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?