DOCA0098RU-09

Доступ через порт Ethernet с помощью других операционных систем

Доступ к интерфейсу пользователя Com'X для первоначальной настройки с помощью операционных систем, отличных от Windows.

Конфигурация порта 2 Ethernet Com'X по умолчанию – DHCP-сервер.

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
конфликт ip-адресов
Не подсоединяйте Ethernet-порт Com'X к локальной сети, если он сконфигурирован на использование DHCP-сервера.
Несоблюдение этих инструкций может вызвать ухудшение связи.
  1. Отключите локальный компьютер от всех сетей.
  2. Подключите Ethernet-кабель от локального компьютера к порту 2 Ethernet на Com’X.
  3. Откройте веб-браузер.
  4. Введите [10.25.1.1] в поле адреса и нажмите Ввод.
    Примечание: Протокол HTTPS разрешен по умолчанию в конфигурации Com'X. Com’X имеет автоматически подписанный сертификат безопасности. Следовательно, при подключении к интерфейсу Com'X отображается сообщение о безопасности. Перед принятием убедитесь, что связь с Com'X установлена.
  5. Введите имя пользователя (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: admin).
    Примечание: Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.
  6. нажмите OK.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?