DOCA0098RU-09

Повторное создание сети ZigBee

Используйте данную процедуру для изменения каналов в сети ZigBee, которая уже была создана для Com’X.

При выполнении данной процедуры все оборудование, подключенное к сети ZigBee, отключается. Необходимо использовать функцию обнаружения ZigBee для повторного подключения устройств к сети.

  1. Выполните вход в Com’X, а затем выберите Настройки > Связь > Настройки ZigBee.

    Отобразится экран Настройки ZigBee.

  2. В полеАктивировать ZigBee выберите Нет, а затем нажмите Сохранить изменения.

    В поле состояния ZigBee будет указано, что сеть не определена. Теперь можно выполнять работы по обслуживанию или изменять настройки сети.

  3. В поле Активировать ZigBee выберите Да.
  4. В поле Создать новую сеть ZigBee выберите Да.
  5. Выполните процедуру Настройки сети ZigBee с шага 6 до конца, чтобы завершить настройку.
**ZigBee Network Settings (**ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?