DOCA0098RU-09

Получение значений прокси-сервера

Вы можете просмотреть параметры прокси-сервера своей сети в Internet Explorer.

На данном изображении показан интерфейс для получения значений прокси-сервера из Internet Explorer:

  1. Вкладка «Подключения»

  2. Настройки локальной сети (LAN)

  3. Прокси-сервер с адресом и портом

  1. Выберите меню Инструменты.
  2. Выберите в раскрывающемся списке Настройки сети Интернет.
  3. Выберите вкладку Подключения.
  4. Нажмите кнопку Настройки локальной сети.
  5. Считайте значения прокси-сервера в окне Настройки локальной сети (LAN).
  6. Скопируйте те же значения в настройки прокси-сервера Com'X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?