DOCA0098RU-09

Запуск регистрации данных

Чтобы энергетический сервер регистрировал данные, необходимо включить регистрацию данных.
Перед регистрацией данных вы должны:
  • завершить настройку конфигурации Com’X;
  • сконфигурировать устройства, которые должны регистрировать данные;
  • выбрать данные для регистрации.
  1. Нажмите Ввод в эксплуатацию > Регистрация данных.
  2. Нажмите Запуск регистрации данных.

    Отображаются дата и время, когда началась регистрация.

Чтобы отключить регистрацию данных, нажмите Ввод в эксплуатацию > Регистрация данных > Остановка регистрации данных.

** (см. «Управление устройствами») (см. «Выбор измерений для публикации»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?