DOCA0098RU-09

Конфигурирование настроек доступа с SIM-картой EBXA-GPRS

SIM-карту EBXA GPRS можно использовать только для публикации данных, если вы экспортируете данные в Digital Service Platform.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

SIM-карта встроена в модем GPRS. Настройки такого модема GPRS задаются Com’X.

Ссылка EBXA-GPRS-SIM должна быть выбрана для данного модема GPRS.

Примечание: Вместо EBXA-GPRS-SIM рекомендуется использовать внешний сотовый роутер. Перечень рекомендуемых 3G-модемов см. в разделе Настройки GPRS/3G.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?