DOCA0098RU-09

Конфигурирование настроек доступ с EBXA-GPRS или 3G-модемом

При использовании EBXA-GPRS или 3G-модема потребуется выполнить конфигурирование настроек доступа.

установите SIM-карту в модем GPRS, как описано в инструкции EBXA-GPRS/EBXA-GPRS-SIM, № 253537613; При использовании 3G установите SIM-карту в 3G-модем, как описано в инструкции изготовителя.

Для модема EBXA-GPRS/3G требуется:

  • мини SIM-карта типа 2FF.
  • тарифный план с трафиком не менее 1 МБ/месяц по контракту связи.

Вместе стандартной SIM-карты рекомендуется использовать надежную SIM-карту M2M.

Примечание: Вместо EBXA-GPRS рекомендуется использовать внешний сотовый роутер. Перечень рекомендуемых 3G-модемов см. в разделе Настройки GPRS/3G.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки сети.
  2. Выберите EBXA-GPRS/3G.
  3. Введите APN, имя пользователя, пароль и PIN-код, предоставляемые провайдером услуг связи.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
Примечание: PIN-код и пароль SIM-карты невозможно изменить на энергетическом сервере.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?