DOCA0098RU-09

Конфигурирование дополнительных настроек Ethernet

Вы можете настраивать по своему усмотрению настройки сети в зависимости от вашей среды. Это делается путем конфигурирования дополнительных настроек Ethernet.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Ухудшенная производительность сети
Изменять дополнительные настройки Ethernet должны только квалифицированные сотрудники. Подобные изменения должны производиться только после ознакомления с дополнительными настройками Ethernet и при полном их понимании.
Невыполнение данных инструкций может ухудшить производительность сети.
  1. Нажмите Настройки > Связь > Дополнительные настройки Ethernet.
  2. Введите Время существования.
  3. Поддержка протокола TCP включена по умолчанию.
    • введите время «keepalive», либо
    • нажмите Нет, чтобы отключить опцию Поддержка протокола TCP.
  4. Нажмите Сохранить изменения.

    Чтобы вернуть значения по умолчанию, нажмите По умолчанию.

** см. «Дополнительные настройки Ethernet»
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?