DOCA0098RU-09

Конфигурирование портов Ethernet

Вы можете сконфигурировать порты Ethernet как два отдельных порта.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки сети.
  2. Выберите поле Выберите конфигурацию сети.
    Примечание: Если вы изменяете конфигурацию порта Ethernet при выполнении конфигурирования через порт, вы будете отключены через браузер. Для продолжения настройки конфигурации начните новый сеанс просмотра.
  3. Выберите в раскрывающемся списке 2 отдельных порта (1 IP-адрес для каждого).
  4. Выберите Клиент DHCP и Статический адрес IPv4 в раскрывающемся списке Режим конфигурации.
  5. В раскрывающемся меню Конфигурация Ethernet введите параметры в полях Конфигурация сети WAN (eth1) и Конфигурация сети LAN (eth2).

    Поле Состояние интерфейса сменится на АКТИВНЫЙ (при корректном монтаже).

  6. В раскрывающемся меню Общие настройки сети введите адреса в полях Шлюз по умолчанию, Первичный DNS-сервер и, при необходимости, Вторичный DNS-сервер.

    Адреса назначаются Com'X системным администратором.

  7. Для включения реакции на команду ping выберите Да на странице Общие настройки сети > Ответить на ping-запрос.

    По умолчанию функция ответа на ping-запрос выключена.

  8. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?