DOCA0098RU-09

Конфигурирование настроек последовательного порта Modbus

Вы можете выполнять конфигурирование настроек последовательного порта Modbus на Com’X.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Ухудшенная производительность сети
Изменять дополнительные настройки шлюза Modbus должны только квалифицированные сотрудники. Подобные изменения должны производиться только после ознакомления с дополнительными настройками шлюза Modbus и при полном их понимании.
Невыполнение данных инструкций может ухудшить производительность сети.
  1. Нажмите Настройки > Связь > Последовательный порт Modbus.
  2. Выберите требуемое значение в раскрывающемся списке Скорость передачи в бодах.
  3. Выберите требуемое значение в раскрывающемся списке Четность.
  4. Выберите требуемое значение в раскрывающемся списке Количество стоповых битов.
  5. Выберите требуемое значение в раскрывающемся списке Тайм-аут.
  6. Выберите Да в поле Сопротивление оконечного резистора при оконцевании шины.
  7. Выберите Да в поле Поляризация линии последовательной передачи, если никакое другое устройство в линии не создает поляризацию.
  8. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?