DOCA0098RU-09

Конфигурирование настроек прокси-сервера

**need 210 topic, or delete graphic
При необходимости вы можете сконфигурировать настройки Интернет прокси-сервера.
Адрес и номер порта прокси-сервера предоставляются администратором сети. Либо вы можете посмотреть эти значения в «Настройках сети Интернет» ПК, подключенного к локальной сети.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки прокси-сервера.
  2. Выберите поле Настройки прокси-сервера HTTP или Настройки прокси-сервера HTTPS.
  3. Выберите флажок в поле Включить поддержку прокси-сервера HTTP.
  4. Введите адрес и порт прокси-сервера в полях Адрес прокси-сервера и Порт прокси-сервера.
  5. Если требуется аутентификация на прокси-сервере, выберите Да для Прокси-сервер требует аутентификации и введите имя пользователя и пароль для прокси-сервера.
  6. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?