DOCA0098RU-09

Первоначальное создание сети ZigBee

Schneider Electric предоставляет принадлежности для крепления ключа ZigBee с внешней стороны корпуса. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой или извлечением аппаратного ключа Zigbee необходимо выключить питание Com'X.

Дополнительную информацию см. в Инструкции для Zigbee. Выполните данную процедуру, если сеть ZigBee еще ни разу не создавалась для Com’X.

УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Не устанавливайте ключ ZigBee внутри корпуса или шкафа при использовании параметра «Высокая мощность передачи».
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

  1. Выключите Com’X.
  2. Вставьте ключ ZigBee в один из USB-портов Com'X или подсоедините его к Com'X с помощью USB-удлинителя.
  3. Включите Com'X и дождитесь, пока его светодиодный индикатор питания загорится зеленым.
    Примечание: Микропрограммное обеспечение ZigBee развертывается с микропрограммным обеспечением Com'X. Com'X автоматически выполняет обновление микропрограммного обеспечения при выходе новой версии.
  4. Выполните вход в Com’X, а затем выберите Настройки > Связь > Настройки ZigBee.

    Отобразится экран Настройки ZigBee.

  5. В поле Активировать ZigBee выберите Да.
  6. (Не обязательно) В поле Канал выберите канал ZigBee. Если оставить значение данного параметра как --, то Com'X выполнит сканирование всех доступных каналов и автоматически выберет канал для сети ZigBee. Как правило, выбирается канал с самым сильным сигналом.
  7. В поле Мощность передачи выберите один из следующих параметров:
    • Стандартная мощность: Выберите данный параметр, когда ключ ZigBee и все устройства ZigBee находятся в одном шкафу.
    • Высокая мощность: Выберите данный вариант, если ключ ZigBee подключен к Com'X через USB-удлинитель. Вам будет необходимо подтвердить, что ключ ZigBee находится за пределами шкафа. Чтобы подтвердить, нажмите OK.
  8. Нажмите Сохранить изменения.

Настройка занимает около 60 секунд. После запуска сети в поле Состояние ZigBee указывается, что сеть готова к использованию, а светодиодный индикатор на ключе ZigBee мигает зеленым.

Теперь можно использовать функцию обнаружения ZigBee для подключения устройств к сети.

** (Обнаружение устройств ZigBee)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?