DOCA0098RU-09

Установка 3G-модема в Com'X

В Com'X можно установить 3G-модем.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Выключите Com’X.
  2. Откройте переднюю дверцу Com'X.
  3. Подсоедините 3G-модем.
    • Модемы, устанавливаемые внутри Com’X, подключаются к внутреннему USB-порту.
    • Для подключения 3G-модема, который не устанавливается внутри Com'X, отломите заглушку, чтобы создать отверстие для вывода кабеля, а затем подсоедините кабель модема к внутреннему USB-порту.
  4. Закройте дверцу Com'X, как показано выше.
  5. Включите Com’X. Светодиодный индикатор «Беспроводной модем» замигает для подтверждения обнаружения модема.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?