DOCA0098RU-09

Выбор конфигурации сети

Выберите подходящую конфигурацию сети для своей системы.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки сети.
  2. Выберите конфигурацию сети в раскрывающемся списке Выберите конфигурацию сети.
  3. При необходимости введите параметры для каждого отображаемого интерфейса подключения. См. соответствующие разделы.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
  5. Дождитесь перезагрузки Com'X.

    По завершении перезагрузки индикатор питания загорается зеленым цветом.

** Конфигурирование портов Ethernet, настройки GPRS и конфигурирование сети Wi-Fi (см. «Случаи перезагрузки»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?