DOCA0098RU-09

Настройка фиксированного адреса в качестве DHCP-клиента

Вы можете настроить Com'X, чтобы у него был фиксированный DHCP-адрес, когда он является DHCP-клиентом.

Вы можете настроить конфигурацию Com'X, чтобы адрес IPv4 автоматически назначался DHCP-сервером. Системному администратору объекта можно поручить сконфигурировать DHCP-сервер, чтобы систематически назначать одинаковый адрес IPv4 Com’X.

  1. Сообщите локальному IT-менеджеру MAC-адрес порта Ethernet 1 Com'X.

    Адрес можно найти на этикетке на передней панели устройства или на странице О программе.

  2. Поручите IT-менеджеру предоставить фиксированный адрес IPv4, чтобы Com’X всегда назначался одинаковый IP-адрес.

    IP-адрес должен предоставляться IT-менеджером.

  3. Запишите адрес IPv4:
    • на этикетке, поставляемой с Com’X. Данную этикету можно наклеить под крышкой.

  4. Убедитесь, что IT-менеджер добавил Com'X на DHCP-сервер.

Также можно войти в систему вводом в адресной строке браузера IP-адреса, предоставленного IT-менеджером.

На данном изображении показан MAC-адрес, указанный на этикетке Com'X:

** (See Selecting a Network Configuration.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?