DOCA0098RU-09

Подключение стандартного основного измерительного устройства (вышестоящее устройство измерительное устройство)

Вы можете подключить управляющие выходы из области свойств вышестоящего устройства.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите вышестоящее устройство в древовидном меню устройств.
  3. Войдите в раскрывающееся меню Цифровые и аналоговые входы.
  4. Выберите название основного счетчика в раскрывающемся списке Устройство.
  5. Выберите управляющий выход, который должен подключаться, в раскрывающемся списке Разъем.
  6. Нажмите Сохранить изменения.

    Древовидное меню устройств показывает, что стандартный основной счетчик подключается к дополнительному цифровому входу.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?