DOCA0098RU-09

Создание пользовательского основного счетчика

Вы можете создать индивидуальное основное измерительное устройство введением специальных настроек для выбранных характеристик измерений каждого из двух импульсных выходов.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите +Создать в левой нижней части страницы.

    Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.

  3. Введите следующие настройки:
    Поле Настройка
    Выбрать тип модели Выберите Основной счетчик.
    Создать модель

    Выберите основу для новой пользовательской модели:

    • новая;
    • на основе модели Schneider Electric;
    • на основе пользовательской модели.

    <базовый тип модели> Если вы создаете новую пользовательскую модель на основе существующей модели Schneider Electric или пользовательской модели, выберите существующую модель, на которой базируется новая модель.
    Название модели Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию Основное измерительное устройство_custom.
    Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию для новой модели.
    Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели.
  4. Нажмите Создать.

    Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?