DOCA0098RU-09

Создание пользовательской модели

Для использования пользовательской модели необходимо сначала создать пользовательскую модель.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите +Создать в левой нижней части страницы.

    Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.

  3. Введите следующие настройки:
    Поле Настройка
    Выбрать тип модели Выберите тип модели из списка. Этот выбор определяет структуру свойств новой пользовательской модели.
    Создать модель

    Выберите основу для новой пользовательской модели:

    • новая;
    • на основе модели Schneider Electric;
    • на основе пользовательской модели.

    <базовый тип модели> Если вы создаете новую пользовательскую модель на основе существующей модели Schneider Electric или пользовательской модели, выберите существующую модель, на которой базируется новая модель.
    Название модели Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию
    Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию для новой модели.
    Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели.
  4. Нажмите Создать.

    Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.

Either add related topics or rework this sentence.Refer to the following topics for a description of custom model properties configurations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?