DOCA0098RU-09

Создание пользовательского счетчика импульсов

Вы можете создать пользовательский счетчик импульсов путем ввода пользовательских настроек.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите +Создать в левой нижней части страницы.

    Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.

  3. Введите следующие настройки:
    Поле Настройка
    Выбрать тип модели Выберите Счетчик импульсов.
    Создать модель

    Выберите основу для новой пользовательской модели:

    • новая;
    • на основе модели Schneider Electric;
    • на основе пользовательской модели.

    **angle brackets
    <базовый тип модели>
    Если вы создаете новую пользовательскую модель на основе существующей модели Schneider Electric или пользовательской модели, выберите существующую модель, на которой базируется новая модель.
    Название модели Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию Счетчик импульсов_custom.
    Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию для новой модели.
    Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели.
  4. Нажмите Создать.

    Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.

  5. Сконфигурируйте характеристики для созданной пользовательской модели счетчика импульсов.

    Характеристики измерений включают следующее:

    Поле Описание
    Элемент счета Выберите элемент измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент счета.
    Единица отсчета Выберите единицу измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица счета.
    Вес импульса Счетчик импульсов увеличивает показание на это значение каждый раз, когда принимается импульс. Список ограничивается значениями, которые соответствуют выбранному типу счетчика.
    Верхний диапазон

    Определяет, когда счетчик активной энергии сбрасывается на ноль.

    Расходомерный элемент Выберите элемент потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский расходомерный элемент.
    Единица расхода Выберите единицу потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица расхода.

Таблица измерений

Выбранные характеристики измерений, в том числе заданные пользователем характеристики, отображаются в таблице измерений.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?