DOCA0098RU-09

Определение пользовательского подчиненного устройства Modbus

После создания модели пользовательского подчиненного устройства Modbus необходимо завершить ее определение во вкладке Пользовательская библиотека.

Для данной процедуры необходимо наличие созданной пользовательской модели.

  1. Выберите новую модель в древовидном меню моделей, затем нажмите раскрывающееся меню Подчиненное устройство.
  2. Выберите порядок считывания в раскрывающемся списке Порядок следования байтов.

    Эта настройка описывает порядок регистров, который должен использоваться, когда переменная форматируется с более чем 1 регистром.

    Примечание: Порядок следования байтов зависит от устройства и должен выбираться в настройках Com'X. Например, PM700 - это обратный порядок байтов, а PM800 - это прямой порядок байтов. Настройка порядка следования байтов не используется, если переменные форматируются с 16-битными регистрами.

  3. Нажмите Новый кадр.
consider making reference topic, needs short desc.

Примеры регистра пользовательского ведомого устройства Modbus

Регистр Номер регистра Чтение/запись Масшт. множитель Единица Формат Интервал Описание
1037 1 Ч x1 кВт INT +/–0...32767 Суммарная активная мощность
1041 1 Ч x1 кВАР INT +/–0...32767 Суммарная реактивная мощность
1049 1 Ч x1000 Нет INT –1000...1000 Суммарный коэффициент мощности
1054 1 Ч x10 Гц INT 0...4000 Частота системы

При чтении документации на устройство представляется, что все переменные можно считывать с 1 кадром регистров (код функции 03), начиная с регистра 1037 и заканчивая регистром 1054 (отсчет = 18).

Перейдите к разделу «Создание кадра Modbus» для определения нового кадра.
**Creating a Modbus Frame related link
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?