DOCA0098RU-09

Экспортирование одной или нескольких пользовательских моделей

Вы можете экспортировать пользовательские модели.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Перейдите к модели, которую вы хотите экспортировать. Либо:
    • нажмите Модели в дереве навигации, чтобы отобразить список всех моделей, либо
    • нажмите Модели, затем Тип модели (для модели, которую хотите экспортировать).
  3. Выполните одно из следующих действий. Либо:
    • для экспорта одной модели нажмите на пиктограмму Экспорт () в ряду для модели, которую хотите экспортировать, либо
    • для экспорта нескольких моделей поставьте галочку рядом с моделями, которые хотите экспортировать, затем нажмите Экспорт.
    Экспортированная модель упаковывается в .zip-файл и отправляется в папку для загрузки по умолчанию вашего браузера.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?