DOCA0098RU-09

Импортирование одной или нескольких пользовательских моделей

Вы можете импортировать пользовательские модели.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите Импорт.

    Открывается диалоговое окно импорта моделей.

  3. Нажмите Обзор. Открывается диалоговое окно Открыть.
  4. В диалоговом окне Открыть перейдите и выберите пользовательскую модель или модели для импорта, затем нажмите Открыть.
  5. В диалоговом окне Импортировать модели нажмите Импорт.
  6. По завершении процесса импорта нажмите Закрыть.

    Импортированная модель или модели появляются в библиотеке Пользовательская библиотека под соответствующим типом устройства.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?