DOCA0098RU-09

Добавление нижестоящего устройства

Добавление нижестоящих устройств в Com’X.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. В древовидном меню устройств нажмите на вышестоящее устройство, к которому подключается нижестоящее устройство.

    Например, выберите Com'X для подключения устройства к Com'X.

  3. Нажмите раскрывающееся меню, которое соответствует типу подключаемого устройства:
    • Раскрывающееся меню Цифровые и аналоговые входы для устройств, подключаемых к цифровым и аналоговым входам Com'X, например, счетчики импульсов или аналоговые датчики.
    • раскрывающееся меню Последовательное соединение Modbus для устройства Modbus. Modbus можно также автоматически обнаружить с помощью кнопки Найти подключенные устройства.
    • Раскрывающееся меню Ethernet для шлюза последовательной линии Modbus TCP/Modbus или устройства с поддержкой протокола IP.
  4. Выберите Создать новое устройство в раскрывающемся списке Устройство.
  5. Выберите тип создаваемого устройства в раскрывающемся списке Тип устройства.
    Примечание: В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к этому интерфейсу. После создания устройства вы можете изменить тип устройства.
  6. Настройте конфигурацию устройства. См. разделы, которые соответствуют категории устройства.
  7. Нажмите Создать, и устройство появится в древовидном меню устройств.
** Devices That Can Connect to Digital Inputs, Devices That Can Connect to Analog Inputs, Modbus Devices, Ethernet Device Configuration Parameters, (see Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?