DOCA0098RU-09

Ручное добавление устройства Modbus

Устройства Modbus, которые не подключены, не могут быть обнаружены, но они могут добавляться вручную с помощью следующей процедуры.

Вы можете добавить либо встроенное устройство Modbus, либо пользовательское устройство Modbus, которое вы ранее создали во вкладке Пользовательская библиотека.

  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите вышестоящее устройство с последовательным портом Modbus в древовидном меню устройств.

    Например, необходимо выбрать Com'X для подключения устройства Modbus к Com'X.

  3. Выберите раскрывающееся меню Последовательное соединение Modbus. Нажмите на заголовок, чтобы расширить раскрывающееся меню Последовательное соединение Modbus.
  4. Нажмите Создать новое устройство в раскрывающемся списке Устройство.
  5. Выберите Тип устройства в раскрывающемся списке.
    Примечание: В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к последовательному порту Modbus.
  6. Введите Идент. код подчиненного устройства в раскрывающемся меню Конфигурация.
  7. Нажмите Создать, и устройство появится в древовидном меню устройств.
** Refer to Common Properties for completing the other parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?