DOCA0098RU-09

Подключение устройств к Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink, Acti 9 Smartlink Ethernet и Acti 9 Smartlink SI-B являются модульными интерфейсами системы связи, используемыми для удаленного измерения, контроля и управления основными функциями одного или нескольких распределительных шкафов. Smartlink предлагает несколько цифровых каналов и поддерживает два цифровых входа и один цифровой выход. Acti 9 Smartlink поддерживает одиннадцать цифровых каналов. Acti 9 Smartlink Ethernet и Acti 9 Smartlink SI-B поддерживают семь цифровых каналов.
Перед созданием устройства Smartlink в Com'X рекомендуется сконфигурировать входы устройства Smartlink с помощью веб-интерфейса инструмента EcoStruxure Power Commission.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите созданное ранее устройство Smartlink в древовидном меню устройств.
  3. Щелкните «гармошку» Канал, к которой подключено устройство.
  4. Щелкните выпадающий список для входа 1 или входа 2 в пункте Устройства.
    Примечание: Вход один обозначен как CX_I1, а вход 2 – как CX_I2, где Х – номер канала.
  5. Выберите Создать новое устройство в раскрывающемся списке для выбранного входа.
  6. Выберите тип создаваемого устройства в раскрывающемся списке.
    Примечание: В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к этому интерфейсу: Счетчики импульсов, счетчики потребления, контакторы, импульсные реле Schneider Electric и вспомогательные устройства Acti 9. Вы можете создать свое пользовательское устройство, если его нет в списке.

    Следующие вспомогательные устройства Acti 9 используют оба канальных входа и должны быть созданы на входе 1: Acti9 OFSD24, Acti9 OF24, Acti9 SD24, Acti9 Reflex iC60, Acti9 RCA iC60, Acti9 iACT24 и Acti 9 iATL24.
  7. Настройте конфигурацию устройства.
  8. Нажмите Создать, и устройство появится в древовидном меню устройств после Acti 9 Smartlink.
Примечание: Для правильной передачи и отображения значений конфигурация физического устройства Smartlink и устройства, созданного в Com’X, должны совпадать. Если на странице Таблица измерений или странице Просмотр отдельного устройства значения отображаются как «- - », это говорит об ошибке связи и о том, что конфигурации не совпадают. Это применимо к счетчикам импульсов Acti 9 и подключаемым вспомогательным устройствам.
** (см. «Устройства, которые можно подключать к цифровым входам»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?