DOCA0098RU-09

Подключение устройств к приемнику Modbus WT4200

Приемник Modbus WT4200 представляет собой интерфейс между Com'X и радиопередатчиками WT4200.

Каждый передатчик рассматривается приемником Modbus WT4200 как отдельный канал.

Перед добавлением приемника Modbus WT4200 в список устройств Com'X и подключения передатчиков необходимо выполнить конфигурирование приемника Modbus WT4200. Конфигурацией WT4200 определяется, на какой канал добавляется каждый из приемников. См. Руководство пользователя беспроводных радиоустройств дальней связи PowerLogic серии WT4100 / WT4200 для получения информации о программировании беспроводного приемника.

Осторожно
Неточные результаты данных
Конфигурация Com'X должна соответствовать конфигурации приемника Modbus WT4200.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Нажмите WT4200 в древовидном меню устройств.
  3. В раскрывающемся меню Канал выберите канал (C1, C2, и т.д.), к которому должно подключаться устройство. Нажмите на заголовок, чтобы расширить область канала.
  4. Выберите Создать новое устройство в соответствующем раскрывающемся списке цифровых входов.
  5. Выберите тип создаваемого устройства в раскрывающемся списке.

    В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к этому интерфейсу. Вам может понадобиться создать свое собственное пользовательское устройство.

  6. Настройте конфигурацию устройства. См. разделы, которые соответствуют определенной категории устройства.
  7. Нажмите Создать, и устройство появится в древовидном меню устройств после WT4200.
** (see Custom Library) (see Devices That Can Connect to Digital Inputs)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?