DOCA0098RU-09

Удаление устройства

Вы можете удалять устройства из Com’X.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите удаляемое устройство в древовидном меню устройств.
    Примечание: При удалении устройств ZigBee не деактивируйте сеть ZigBee. Не выполняйте перезапуск Com'X, пока устройство Zigbee не удалилось из сети. В этом можно убедиться при помощи информации в журнале обслуживания.
  3. Нажмите Удалить, чтобы подтвердить удаление устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?