DOCA0098RU-09

Обнаружение подключенных устройств

С помощью функции обнаружения Modbus Com'X может обнаруживать устройства, локально подключенные к их последовательному порту Modbus и нижестоящим устройствам Modbus TCP или шлюзам последовательной линии Modbus.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Нажмите Com'X в древовидном меню устройств. Или нажмите шлюз в древовидном меню устройств для обнаружения только нижестоящих устройств, подключенных к шлюзу, таких как EGX.
  3. Нажмите Найти подключенные устройства, чтобы открыть окно Обнаружение.
  4. Введите Мин. идент. код подчиненного устройства и Макс. идент. код подчиненного устройства.

    Диапазон по умолчанию от 1 до 10, диапазон допустимых значений от 1 до 247.

  5. Нажмите Запуск для обнаружения устройств.

    Обнаруженные устройства показываются в списке в окне Обнаружение Modbus. Нажмите Остановить, если вы хотите остановить процесс Обнаружение.

  6. Отмените выбор тех устройств, которые не хотите добавлять, затем нажмите Создать.
    Окно Обнаружение Modbus закроется, и все обнаруженные устройства появятся в древовидном меню устройств следующим образом:
    • Если устройство было создано с использованием встроенной модели, программа автоматически связывает устройство с соответствующей моделью.
    • Если устройство было создано из пользовательской модели, которая была добавлена в пользовательскую библиотеку, программа связывает устройство с первой моделью в списке пользовательских устройств. В этом случае вам необходимо выбрать соответствующую пользовательскую модель для устройства в списке типов устройств.
    Изначально включено в раздел DeviceSettings_DiscoveringConnectedDevices_ModbusDiscoveredStatus.dita
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?