DOCA0098RU-09

Обнаружение устройств ZigBee

Функция обнаружения устройств ZigBee позволяет Com'X обнаруживать устройства ZigBee, находящиеся в зоне действия.

Не включайте функцию обнаружения устройств ZigBee на нескольких Com'X одновременно. Если у вас две или более сети ZigBee с включенной функцией обнаружения устройств, то устройства ZigBee будут установлены в этих сетях случайным образом.

  1. Нажмите Com'X в древовидном меню устройств.
  2. Нажмите Обнаружение устройства, чтобы открыть окно Обнаружение.
  3. Выберите протокол связи ZigBee.
  4. Введите время тайм-аута (в минутах).
  5. Нажмите Запуск для обнаружения устройств.
    Для обнаружения устройств ZigBee вам также потребуется включить режим обнаружения на различных устройствах.

    Обнаруженные устройства показываются в списке в окне Обнаружение ZigBee. Нажмите Остановить, если вы хотите остановить процесс обнаружения устройств ZigBee.

  6. Закройте окно «Обнаружение ZigBee».

    Все обнаруженные устройства появятся в древовидном меню устройств. При создании каждого устройства ему присваивается локальный ID. Вы можете изменить локальный ID на странице Настройки > Связь > Шлюз Modbus > Идентификаторы устройств.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?