DOCA0098RU-09

Изменение устройства

Вы можете выполнять изменение настроек устройства.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Нажмите устройство в древовидном меню устройств.
  3. Измените настройки в требуемом раскрывающемся меню.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
    Примечание: Тип устройства нельзя изменить. Если устройство неправильно сконфигурировано, удалите его и создайте новое устройство.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?