DOCA0098RU-09

Повторное подключение устройства

Вы можете выполнить повторное подключение устройства от вышестоящего устройства.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. В древовидном меню устройств нажмите на вышестоящее устройство, к которому должно подключаться нижестоящее устройство.

    Например, выберите Com'X для повторного подключения нижестоящего устройства к Com'X.

  3. В раскрывающемся меню Цифровые и аналоговые входы выберите устройство, повторно подключаемое на требуемом цифровом входе.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?