DOCA0098RU-09

Выбор измерений для регистрации или публикации

При выборе интервала регистрации и числа величин для регистрации важно учитывать, сколько данных регистрируется по всем устройствам.

Регистрация слишком большого числа величин на интервал может повлиять на показатели работы Com'X, включая ухудшение времени отклика веб-страницы и пропущенные интервалы регистрации. Например, для интервалов регистрации менее 5 минут рекомендуется регистрировать не более 8 устройств с общим числом величин не более 50.

  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Нажмите счетчик или датчик в древовидном меню устройств.
  3. Нажмите основную вкладку Таблица измерений.
  4. Выберите флажок в поле Регистрация для регистрируемого измерения.
  5. Выберите флажок Опубликовать, чтобы отправить данные в выбранную платформу публикации (опционально).
  6. Нажмите Сохранить изменения.
    Выбор платформы и частоты повторения публикации
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?