DOCA0098RU-09

Чтение регистров устройства

Вы можете считывать регистры Modbus с локальных и удаленных устройств с помощью функции Читать регистры устройства.
  1. Нажмите Диагностика > Читать регистры устройства
  2. Выберите устройство из раскрывающегося списка Имя устройства или выберите Выбрать по ID устройствадля устройств, которых нет в списке устройств.
  3. Если вы выбираете Выбрать по ID устройства, введите Локальный ID.

    Если вы выбрали имя устройства на предыдущем шаге, это поле заполняется автоматически.

    Примечание: Идент. код подчиненного устройства является идентификатором на последовательном порте, к которому оно подключено. Локальный ID является идентификатором, который использует Com’X.
  4. Введите начальный регистр и число регистров для чтения.
  5. Выберите тип данных.
  6. Если вы выбрали Регистры хранения или Входные регистры, выберите формат для передаваемых данных.
  7. Нажмите Читать.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?