DOCA0098RU-09

Просмотр статистики

Вы можете просматривать показания, накопленные с момента последнего сброса Com'X.
  1. Нажмите Диагностика > Статистика.
  2. Нажмите одну из следующих категорий:Сеть или Modbus.
  3. Нажмите раскрываемое меню для группы статистики, которую хотите просматривать.
  4. Нажмите Обновить, если хотите обновить данные.
    Примечание: Статистика сети обновляется примерно через каждые 10 секунд.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?