DOCA0098RU-09

Просмотр таблицы измерений

Вкладка Таблица измерений позволяет просмотреть все измерительные устройства и датчики системы, которые используются для регистрации данных. Во вкладке Таблица измерений присутствуют только данные, выбранные для регистрации.
  1. Нажмите основную вкладку Таблица измерений.
  2. Выберите требуемые измерительные устройства в поле Фильтр Продукт:
    • Нажмите Все, чтобы отобразить все продукты одновременно.
    • Нажмите Нет, чтобы скрыть все продукты одновременно.
    • Установите соответствующий флажок, чтобы просмотреть все измерения данного продукта.
    • Снимите соответствующий флажок, чтобы скрыть все измерения данного продукта.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?