DOCA0098RU-09

Замена SD-карты

Все данные, зарегистрированные Com'X, сохраняются на SD-карте.

При замене SD-карты данные теряются, что влияет на возможность просматривать статистические данные на панели. Рекомендуется создавать резервную копию данных, если возможно, перед заменой SD-карты.

Обратитесь в службу технической поддержки Schneider Electric, чтобы заказать поддерживаемую сменную SD-карту.

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ПОТЕРЯ ИЛИ ПОРЧА ДАННЫХ
Выключите питание Com'X перед установкой или удалением SD-карты. Иначе Com'X потеряет возможность регистрировать и публиковать данные.
Невыполнение данных инструкций может привести к потере или порче данных.
  1. Выключите Com’X.
  2. Откройте переднюю крышку и нажмите, чтобы извлечь SD-карту.
  3. Установите новую SD-карту.
  4. Закройте переднюю крышку и включите питание Com’X.
  5. Выполните вход в систему Com'X и убедитесь, что доступная память в баннере отражает емкость SD-карты.
** (see Publication )
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?