DOCA0098RU-09

Сброс пароля на месте

При утере пароля вы можете сбросить пароль администратора по умолчанию до заводских значений.

Сброс пароля не влияет на другие настройки и данные конфигурации.

Веб-сервер является инструментом для чтения и записи данных. Он контролирует состояние системы с полным доступом ко всем данным в вашем приложении. При первом входе в систему вы получите напоминание о смене пароля для предотвращения несанкционированного доступа.

Пароль не должен распространяться или выдаваться посторонним лицам. Пароль не должен содержать личную или очевидную информацию.

Новый пароль должен включать:

  • 8 символов
  • 1 заглавная буква
  • 1 цифра
  • 1 специальный символ

Примечание: Должна быть включена функция сброса пароля. Для проверки состояния функции сброса пароля см. Настройки > Безопасность > Управление межсетевым экраном > Разрешить сброс пароля администратора по умолчанию.
  1. Нажмите кнопку «Резервное копирование» на передней панели Com'X и удерживайте ее не менее 10 секунд, пока индикатор питания не мигнет три раза зеленым цветом.
  2. Отпустите кнопку.
  3. Для доступа к веб-страницам конфигурации Com'X используйте следующие данные:

    • Имя пользователя: admin

    • Пароль: admin

** Disabling the Password Reset Button
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?