DOCA0098RU-09

Восстановление конфигурации с помощью локального файла

Чтобы восстановить конфигурацию из локального файла:

  1. Перейдите в Обслуживание > Настройки системы > Управление конфигурацией.
  2. В раскрывающемся меню Управление конфигурацией нажмите Обзор, чтобы выбрать локально сохраненный файл конфигурации, а затем нажмите Открыть.
  3. Нажмите Применить конфигурацию и дождитесь перезагрузки Com'X.

    По завершении перезагрузки индикатор питания загорается зеленым цветом.

  4. Выполните повторное подключение к Com’X.
  5. Если сохранение файлов конфигурации было выполнено с помощью функции Резервная копия для дублирования, то требуется выполнить следующие действия:
    1. Нажмите Настройки > Настройки объекта > Информация об объекте.
    2. Введите новое имя местоположения объекта, затем нажмите Сохранить изменения для сохранения изменений.
      Примечание: Имя местоположения объекта не должно содержать следующих символов: '/:*?<>| или пробелы.
    3. Нажмите вкладку Настройки устройства и в древовидном меню устройств выберите Com'X, а затем введите название в раскрывающемся меню Основные свойства.
    4. Нажмите Сохранить изменения для сохранения изменений.
  6. Нажмите вкладку Таблица измерений для проверки правильного подключения, настройки и функционирования на новом объекте.
  7. Выберите вкладку Ввод в эксплуатацию, чтобы активировать регистрацию и публикацию данных в соответствии с платформой назначения.
    (для получения дополнительной информации см. Ввод в эксплуатацию)
** (см. Сохранение конфигурации)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?