DOCA0098RU-09

Локальное сохранение конфигурации

Вы можете сохранить конфигурацию локально.
  1. Нажмите Обслуживание > Настройки системы.
  2. Нажмите Сохранение конфигурации ИЛИ Резервная копия для дублирования в раскрывающемся меню Управление конфигурацией.

    В соответствии с используемым веб-браузером появляется диалоговое окно для открытия, сохранения или отмены конфигурационного файла.

  3. В диалоговом окне выберите опцию для сохранения файла.

    Дата и время последнего резервирования конфигурации отображаются под кнопкой Сохранить конфигурацию.

  4. В поле Выберите файл выберите расположение на компьютере для сохранения файла и сохранения конфигурации.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?