DOCA0098RU-09

Сохранение конфигурации на USB-накопитель

Вы можете сохранить конфигурацию Com'X в файл на USB-накопителе.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на передней панели Com'X.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку Резервное копирование не менее трех секунд.

    Во время резервного копирования индикатор USB ведет себя следующим образом: 

    • Если во время резервного копирования не обнаружено ошибок, индикатор USB мигает зеленым цветом в течение 500 мс, затем выключается на 500 мс.

    • Если обнаружена ошибка, индикатор USB мигает зеленым цветом в течение 250 мс, затем выключается на 250 мс и так далее в течение трех секунд.

  3. Если во время резервного копирования не обнаружено ошибок, резервное копирование завершено, когда прекращается мигание.

    Вы можете извлечь USB-накопитель с передней панели Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?