DOCA0098RU-09

Обновление микропрограммного обеспечения через DSP

Обновление микропрограммного обеспечения через DSP находится под управлением Schneider Electric службы технической поддержки.

По окончании процесса обновления микропрограммного обеспечения Com'X перезагрузится. Регистрация и публикация перезапускаются автоматически.

Примечание: Не рекомендуется выполнять первое обновление микропрограммного обеспечения Com'X с использованием DSP через подключение GPRS. Так как подключение GPRS происходит со скоростью лишь 20 кбит/с, обновление микропрограммного обеспечения может занять несколько часов.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?