DOCA0098RU-09

Обновление микропрограммного обеспечения через порт USB

Можно выполнять обновление микропрограммного обеспечения через USB-порт.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Сохраните файл микропрограммного обеспечения в корневом каталоге USB-ключа памяти.
  2. Переименуйте файл на upgrade.sp1.
  3. Убедитесь, что в корневом каталоге USB-ключа памяти нет файла с таким же именем, как серийный номер устройства Com’X.
  4. Выключите Com’X.
  5. Вставьте USB-ключ памяти в USB-порт, расположенный на передней панели.
  6. Включите Com’X.
  7. Подождите около 20 минут до перезагрузки Com'X.

    По завершении перезагрузки индикатор питания загорается зеленым цветом.

  8. Подключитесь к Com'X через ПК и нажмите ссылку О программе, чтобы убедиться, что установлено новое микропрограммное обеспечение.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?